This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:Tiva 上的 Simplelink

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, TM4C1294NCZAD, EK-TM4C1294XL, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698744/cc3120-simplelink-on-tiva

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCZADEK-TM4C1294XLCC3100

你好

在基于 Tiva (TM4C1294NCZAD)的电路板上、我尝试与 CC3120进行通信。 因此、在使用 Tivaware 设置基本 SPI 通信后、我将尝试包含 Simplelink 以调用 sl_Start API。

我了解到、Tiva 不是由 Simplelink 平台直接支持(实际上、库 simplelink.a 仅适用于 MSP432系列)、因此在我的 CCS 项目中、我导入了所有 Simplelink 源文件、并使用我的项目进行编译。

问题是其中一些文件(如 device.c 或 driver.c)使用一些 DPL API、其中一些文件(如 Hwip)仅适用于 MSP432!

是否有指南或示例说明如何从 Tiva MCU 与 CC3120进行通信? 或者、我可能只需要基于 Tiva 的 FreeRTOS 的 DPL 实现...

提前感谢您

Mirco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micro:

    正确的、TM4C 不受直接支持、因为它不是 SimpleLink 平台的一部分。

    我建议查看编程人员指南的第16章"移植主机驱动程序":

    http://www.ti.com/lit/swru455

    其他可用资源位于 tirix 上:

    dev.ti.com/.../index.html

    请遵循这些文档中的步骤和注意事项。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    感谢您的回答。 我将在接下来的几周内尝试建议的解决方案。

    Mirco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirco、

    我将 EK-TM4C1294XL Launchpad 与 CC3100 BoosterPack 搭配使用。 在 TI-RTOS 2.16中、您可以在以下位置下载: software-dl.ti.com/.../index.html
    有一个 TCP 或 UDP 回显示例直接运行、无需对 cc3100进行任何调整。 我不知道这是否适用于 CC3120。
    即使您不使用 TI-RTOS、这也可能对您有所帮助。

    Marvin