This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220上的 RSA 数据签名

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699047/cc3220-rsa-data-signing-on-the-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我需要使用 RSA 密钥对一个数据块进行签名。 根据在不受支持的 C32xx 支持库和论坛中进行的搜索、对吧? 但是,SSL 支持 RSA。 RSA 模块不能用于一般用途(例如签名)的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 第15章中适用于 CC3220的加密实用程序。 您可以使用 ECDSA 对缓冲区进行签名。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    在这种特定情况下、密钥由第三方生成、但不幸的是、第三方是 RSA 密钥。 加密实用程序需要 ECC (SECP256R1)类型的密钥。

    理想情况下、我更愿意使用现有的 RSA 实用程序、但很遗憾、这些实用程序不会直接使用。

    Marjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marjan、

    是的、正确的是、CC3220中的 Crypto 实用程序当前仅限于 ECC (SECP256R1)。 不支持 RSA (不是由于硬件限制),但因为它尚未作为网络处理器的服务向用户提供。

    此致、
    本·M