Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1807MOD 团队、
我们需要 来自针对 freq 测试 WL1807MOD 的报告。 5725 - 5875 MHz (EN 302 502 和 EN 300 440)-我们无法在 Wiki 页面/e2e 线程(链接)的封装中找到这些器件。
在哪里可以找到上带测试的结果?
感谢你的帮助。
客户