主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的 Sirs:
我们是一家用于管理农场的电子产品制造商。
我们使用来自 ST 的 SPWF01模块为器件提供简单的远程控制。
本模块让我们感到满意、直到我们了解到 ST 停止使用 WiFi。
现在、我们正在寻找一家新的供应商、该供应商的产品可以长期持续下去
为我们的机器提供远程控制。 此解决方案应尽可能接近
解决方案的性能。
我们正在寻找一个2、4Ghz Wifi 模块是站点模式、它:
-可以在 ROM/闪存中嵌入具有动态 html 页面 的 Web 服务器(需要小于128KB)
-可由 UART (Rx/Tx)控制 WiFi 设置(AT 命令或等效命令):SSID + WPA2 (主机知道)
-可以通过 UART (Rx/Tx)擦除/写入 HTML 文件到闪存或 RAM 中的 webserver 文件夹(AT 命令或等效命令)=>文件夹/www
- Web 服务器具有将数据从 Web 服务器客户端(Webserverclient, javascript)写入 UART 的功能
(我们的 ST 模块具有 javascript 调用的 output.cgi 函数、用于向 UART 发送文本)
您的解决方案似乎与我们的需求接近。
问题1:AT+FileDel / AT+FileWrite 能否覆盖/www/文件夹中的 HTML 页面?
问题2:我们能否在 ROM (或闪存)/www/文件夹中嵌入 jQuery?
问题3:您是否有一个可以从 Web 服务器的任何客户端发送 ASCII 文本字符串的函数示例?
单击按钮调用$.get ('output.cgi?text='I want to send to UART 的文本'&submit=submit');
Q4:我们只有2条导线 RX/Tx、我们是否可以使用不带 RTS/CTS 流控制的 UART
此致、
VT