This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:是否有用于禁用自动 ARP 功能的构建选项?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/697088/wl1837mod-is-there-build-option-to-disable-auto-arp-feature

器件型号:WL1837MOD

你(们)好

现在我知道驱动程序将自行处理收到的 ARP 请求、 此功能称为自动 ARP。 我想知道是否有针对这个特性的构建选项、这样我只需要更新 makefile 来禁用这个特性吗? 谢谢。

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    我已经在您发布的另一个主题中回答了此问题: e2e.ti.com/.../695860 。 没有用于禁用自动 ARP 的构建选项。 如果您不希望固件启用自动 ARP、您可以在驱动程序源代码中注释 fn 调用。 由于我们在启用了自动 ARP 的情况下发布了代码、因此您需要在结束时执行此操作。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saurabh

    感谢您的回答。 很抱歉、我没有注意到您在我之前的帖子中的最后一个回复。

    何塞