This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:驱动程序是否会过滤收到的 ARP 请求?

Guru**** 2815645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/695860/wl1837mod-will-driver-filter-the-arp-request-it-received

器件型号:WL1837MOD

你好

我发现驱动程序将满足收到的 ARP 请求、以便 Linux 内核无法收到更新 ARP 表的 ARP 请求。 我想知道这是设计方案还是设计方案? 谢谢你。

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、ARP 数据包被固件过滤、不会传递到主机。 这是设计目的。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh

    谢谢你。 我是否可以知道为什么采用此设计? 性能优化?谢谢。

    我遇到的问题是系统在初始化阶段将错误的 MAC 保存在 ARP 表中、并且系统无法更新 ARP 表、因为来自正确 MAC 的 ARP 请求被驱动程序过滤、我们正在评估如果我们删除此筛选机制、是否会产生副作用。

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    是的、此自动 ARP 功能是为了优化性能而实现的、因此 SoC 不会在每次收到 ARP 请求时唤醒主机、如果固件直接发送响应、效率会更高。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、如果我想禁用此自动 ARP 功能、是否有任何构建选项可执行此操作? 我是说可以禁用任何构建选项来禁用此自动 ARP 功能吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jose、我不知道一个用于禁用自动 arp 的构建选项。

    Saurabh