This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:将 WiLink 驱动程序移植到 MCU

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-NLCP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/696783/wl1807mod-porting-wilink-driver-to-mcu

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:WILINK8-WIFI-NLCP

您好!

由于成本限制 、我们的一位客户正在考虑将 WL180xMOD 与 MCU 而非处理器配合使用。

1.如果我们将端口 WILINK8-WIFI-NLCP 驱动程序软件启动到 MSP432/Tiva C 等不同的 MCU、TI 是否会提出问题?

关于 NLCP-WLAN 架构中提到的 MAC 驱动程序、
  此 MAC 驱动器部件是否可移植到其他 MCU? 此 MAC 驱动程序的许可证版本可能是什么(这是 GPL 许可证吗?)
  www.ti.com/.../slide_image_wilink8-wifi-nlcp.jpg

注意:我们已经了解了 Clarinox MCU SDK 的相关信息、但我们想知道是否可以以更低的成本实现。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、
    WiLink8 NLCP 驱动程序适用于 Linux 内核,WiLink8 MCP 驱动程序适用于非 Linux 操作系统,如 RTOS 等: www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8
    如果您的客户计划使用运行非 Linux 操作系统的 MCU,则需要将 WiLink8 MCP 驱动程序移植到 MCU。 TI 不支持此项工作。 如您所知、Clarinox 为 MCU+WiLink8提供解决方案

    Saurabh