This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:传输速率

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/696215/cc3220mod-transfer-rate

器件型号:CC3220MOD

您能否分享有关该机制的信息、以及当器件以 STA 模式运行并连接到 AP 时如何控制传输速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5146916、

    这是由网络处理器自动完成的。 没有用于此目的的 API。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jan

    感谢你的答复。
    是否有任何文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要了解什么? 传输速率只能在收发器模式下选择(不能在连接模式 STA、AP 中选择)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我想知道传输速率将如何变化。 例如,当 RSSI 约为**dB 54Mbps 时,当 RSSI 约为**dB 1Mbps 时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有这些信息。 请等待 TI 的回答、但我不确定他们是否能够提供此类信息。 数据表中描述了 WLAN 接收器/发送器特性(第4.10、4.11章)。

    1月