This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WILINK8-WIFI-MCP8:具有 SPI 接口的 WiLink 模块

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/695622/linux-wilink8-wifi-mcp8-wilink-modules-with-spi-interface

器件型号:WILINK8-WIFI-MCP8
主题中讨论的其他器件:CC3120MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们将 iMX6 Solo 平台与 Linux 配合使用、希望为同一平台连接 Wi-Fi 模块。

1.是否可以连接简单链路模块 CC3120MOD? 如果是、是否有相同版本的 Linux 驱动程序可用?

我们需要 SPI 接口模块、是否有任何具有 SPI 接口的 WiLink 模块?

此致、

Harish。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里什
    WiLink8+IMX Solo 的参考链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6SL)

    1.是否可以连接简单链路模块 CC3120MOD? 如果是、是否有相同版本的 Linux 驱动程序可用?
    没有适用于 iMX + CC31xxMOD 的 Linux 驱动程序

    我们需要 SPI 接口模块、是否有任何具有 SPI 接口的 WiLink 模块?
    是的、WiLink8驱动程序支持 SPI 接口

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Simple Link 不能与 Linux 配合使用、因为网络堆栈等在内部、并且不能与 Linux 内部网络方案相连接。  

    AFAIK 没有驱动程序用于连接简单链路与 Linux。

    对于 WiLink8的 SPI 支持、它作为 Linux 内核的一部分提供、并使用对 WiLink 的 nl80211/mac80211驱动程序支持:

    此致、

    Eyal