This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:基于和版本10.0的 FCC/CE 认证问题

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723685/wl1837mod-fcc-ce-certification-questions-based-on-andriod-10-0

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD

大家好、  

 在 FCC/CE 射频测试期间、 Andriod10.0  不支持测试过程"BluetopiaPM 工具 SSITool "或"Bluez 工具 hcitool "。  请帮助您解决以下问题:

   BluetopiaPM 和 bluez 可支持哪个版本的 Andriod?

 2. 您是否可以提供其他支持 Andriod10.0的协议或测试程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 内部不支持 Android、而是通过第三方支持 Android。
    一般来说、Bluetotpia 或 Bluez 都不会与 Android 一起使用。 Google 拥有自己的 Android 蓝牙堆栈。
    我们在内部不支持 Android、因此不确定我们是否可以在这方面提供真正的帮助。

    您需要向 Android 分发提供商咨询有关集成蓝牙的信息。
    也请参阅以下第三方合作伙伴链接。 他们可能能够提供支持。
    www.adeneo-embedded.com/.../Texas-Instruments-Sitara

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal
    我实际上不理解:
    Android 支持 WL1837MOD 的 WIFI 测试通信、为什么 BT 不支持? 此外、我相信还有其他公司使用了基于 Android 的此模块、他们如何发现问题测试命令不受 Android 支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以推荐一件事、或许可以为您提供帮助。
    他们的 hikey960板是 Linaro 的 Android 参考板、具有板载 WL1835MOD 模块。
    它受 Google AoSP (WIFI 和蓝牙)支持
    请参阅以下链接:
    source.android.com/.../devices

    提供的 Android repo 可能会对您有所帮助。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述信息是否有用?
    现在可以关闭此主题吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它对我们很有用、 非常感谢您的帮助。