This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:TI 标签中的项目含义?

Guru**** 2813445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723712/wl1835mod-item-meaning-in-ti-label

器件型号:WL1835MOD

尊敬的 TI 专家:

我的客户想知道    WL1835MODGBMOCR 表中"Item QIS0721D 5A"的含义、您能提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请附上您所指标签的图片吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在几个星期内没有听到过这种情况。 我们现在将继续、关闭此主题。 如果您仍然需要有关此问题的帮助、请重新选择或如果该主题已锁定、请输入新问题。

    谢谢、
    Riz