主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
示例程序使用 sl_Send API 每0.16秒发送24KB TCP 流量。
此图是 ITEMER-BOOST 捕获的电流图。
(1)显示 TCP 流量的传输。
(2)传输完成后、模块继续 RX 大约50ms。
(3)则 TX 约为0.5ms。
(4)最后、RX 大约为15ms。
(2)...(4)导致电流消耗增加。
我有一些问题。
什么是(2)...(4)?
为什么 NWP 不会在(1)之后立即恢复空闲状态?
目标:CC3220MODSF 定制板
SDK:simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04
此致、
Nobihiro