This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:WL1835性能

Guru**** 2791155 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/720663/linux-wl1835modcom8b-wl1835-performance

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

工具/软件:Linux

TI 在 WL1835MODCOM8B 电路板中使用时是否已针对 WL1835测试/提供性能详细信息(最大数据传输速率和范围)? 需要对照自定义电路板性能进行检查。

谢谢

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    您正在寻找哪种性能详细信息? 例如、吞吐量? 灵敏度? 输出功率?

    BR、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    我正在寻找   WL1835MODCOM8B 的吞吐量详细信息、它使用 TDK 的板载芯片天线。 使用固件进行 FCC/ETSI 认证的吞吐量。

    我有定制板、其布局与 WL1835MODCOM8B 和 TDK 芯片天线相同。 吞吐量非常差、我想知道采用此配置的 TI 测试数据。

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当附加电路板上安装了相同的片上天线并通过电缆/U.fl 连接器进行连接时、吞吐量也会提高。 不确定具体情况。 吞吐量是否会因天线位置和 PCB 布线与电缆而变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的描述不足以理解电路板与 WL1835MODCOM8B 之间的区别

    您是否使用完全相同的 TI 模块?:

    在附加组件中、您是否使用 wlconf 根据您的设置中的模块类型、天线数量等来配置 wl18xx-conf.bin?:

    请查看本文档的第2节:

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eyal、

    我的定制板具有 WL1835MODGBMOCT 模块、该模块连接到 TDK 的 ANT016008LCD2442MA1芯片天线。 它的布线长度与 WL1835MODCOM8B 相同、从 WiFi 芯片到天线。 还具有用于外部天线的 U.FL 连接器选项。 定制电路板和 WL1835MODCOM8B 具有相同的器件、射频天线迹线和50欧姆迹线阻抗。 在定制板中、有其他外设和控制器可用、它是8层板。

    是的、我们根据设置中的模块类型、天线数量使用了 wl18xx-conf.bin。
    我们已经提到了这份文件,并做了与本文件中所说的相同的工作。 www.ti.com/.../swra489.pdf

    但在定制电路板中、吞吐量非常差。

    我们还有一个附加 PCB、它具有与 U.fl 连接器选项相同的芯片天线。 我们使用 U.FL 电缆将定制板的 wifi 模块连接到此附加电路板。 在此配置中、吞吐量得到了提高。 吞吐量是否会随天线位置而变化?

    我还需要- WL1835MODCOM8B 板的吞吐量数据、该板使用 TDK 的 ANT016008LCD2442MA1芯片天线。

    谢谢
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您使用 U.FL 连接到另一个电路板上的天线这一事实告诉我、您的 PCB 上存在射频问题。 也就是说、进入 TDK 天线的射频迹线不正确、匹配不良或天线布局不符合制造商的指导原则。

    此外、应在受控环境中测试吞吐量数据、以确保您具有预期值。 在正常环境、办公室等环境中,吞吐量可能会降低。 请注意、作为认证吞吐量的一部分、不是测试。 我们所检查的是输出功率。

    因此、在我们开始解决吞吐量问题之前、应检查以下几点:

    1) 1)您能否获得与我们的认证文档或数据表中所示相同的输出功率? 如果功耗较低、这将表示存在匹配问题
    2) 2)断开天线和模块的连接、并使用其匹配网络回顾天线。 您是否看到目标频带的 RL (<-15dB)良好? 对 TI 模块进行同样的回顾。

    上述2应该是吞吐量测试之前的第一个调试步骤。

    谢谢
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riz、

    根据 PCB 制造商的建议、射频布线与50欧姆控制阻抗匹配良好、并按照 TI 参考设计在长度和天线位置方面进行了遵循。 因此、它具有与 TI 参考设计相同的性能。

    一般而言,在该 EVM 中,与其他经认证的天线相比,芯片天线是否始终在执行中?

    TI 是否根本没有此芯片天线的吞吐量数据,即使它不是认证过程的一部分?

    我不太理解"2)断开天线和模块的连接、并使用其匹配网络回顾天线。 您是否看到目标频带的 RL (<-15dB)良好? 对 TI 模块进行同样的回顾。" 您能否详细说明它的实际含义?

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riz、

    请您在上面评论一下

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    请查看我的以下评论:

    根据 PCB 制造商的建议、射频布线与50欧姆控制阻抗匹配良好、并按照 TI 参考设计在长度和天线位置方面进行了遵循。 因此、它具有与 TI 参考设计相同的性能。
    [rm]您能否提供测量的输出功率、正如我希望与我们的数据表和认证报告进行比较以进行确认的那样。

    一般而言,在该 EVM 中,与其他经认证的天线相比,芯片天线是否始终在执行中?
    [rm]很难说、每个天线都有自己的辐射图。 峰值增益只是一个基准、例如、峰值增益下降到天线的方向、而不是 AP。 我们为客户提供选项、以便他们可以选择最适合其应用的选项。 我们已尝试为客户提供我们认为是好的选择。

    TI 是否根本没有此芯片天线的吞吐量数据,即使它不是认证过程的一部分?
    [rm]这不是认证流程的一部分、但取决于环境。 在受控环境中、例如屏蔽室和天线最佳视线时、您可以期望达到 mas 吞吐量。 对于2.4GHz MIMO、您可以预期整个 UDP 最大为100Mbps

    我不太理解"2)断开天线和模块的连接、并使用其匹配网络回顾天线。 您是否看到目标频带的 RL (<-15dB)良好? 对 TI 模块进行同样的回顾。" 您能否详细说明它的实际含义?
    [rm]在执行模块输出功率的传导测量时、需要确保不包含天线及其匹配组件。 您不能简单地添加一个探头、而是将其物理断开、否则阻抗会发生变化、从而导致输出功率不正确。 因此、您需要在天线匹配之前切断布线。 现在您有2个部分。 一个是来自天线的射频、另一个是连接到匹配元件输入的天线(彼此物理断开)。 然后、您可以在每侧添加一根射频电缆、以查看模块射频或与天线匹配的情况。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的回复。 下面是我的注释。

    根据 PCB 制造商的建议、射频布线与50欧姆控制阻抗匹配良好、并按照 TI 参考设计在长度和天线位置方面进行了遵循。 因此、它具有与 TI 参考设计相同的性能。
    [rm]您能否提供测量的输出功率、正如我希望与我们的数据表和认证报告进行比较以进行确认的那样。

    [VJ]让我检查输出功率。 目前我没有它。


    一般而言,在该 EVM 中,与其他经认证的天线相比,芯片天线是否始终在执行中?
    [rm]很难说、每个天线都有自己的辐射图。 峰值增益只是一个基准、例如、峰值增益下降到天线的方向、而不是 AP。 我们为客户提供选项、以便他们可以选择最适合其应用的选项。 我们已尝试为客户提供我们认为是好的选择。

    [VJ]明白。

    TI 是否根本没有此芯片天线的吞吐量数据,即使它不是认证过程的一部分?
    [rm]这不是认证流程的一部分、但取决于环境。 在受控环境中、例如屏蔽室和天线最佳视线时、您可以期望达到 mas 吞吐量。 对于2.4GHz MIMO、您可以预期整个 UDP 最大为100Mbps

    [VJ]明白。

    我不太理解"2)断开天线和模块的连接、并使用其匹配网络回顾天线。 您是否看到目标频带的 RL (<-15dB)良好? 对 TI 模块进行同样的回顾。" 您能否详细说明它的实际含义?
    [rm]在执行模块输出功率的传导测量时、需要确保不包含天线及其匹配组件。 您不能简单地添加一个探头、而是将其物理断开、否则阻抗会发生变化、从而导致输出功率不正确。 因此、您需要在天线匹配之前切断布线。 现在您有2个部分。 一个是来自天线的射频、另一个是连接到匹配元件输入的天线(彼此物理断开)。 然后、您可以在每侧添加一根射频电缆、以查看模块射频或与天线匹配的情况。

    [VJ]让我检查一下是否可以完成。

    此致

    Vijay