This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:特许经营中带有奇怪 TI 标签的器件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722797/wl1835mod-parts-with-strange-ti-label-from-franchise

器件型号:WL1835MOD

我们从 Franchise 获得了器件、但 TI 标签非常奇怪、存在拼写错误。  

此外、生产日期代码标记在标签上指示5A、但在标签上也提到1745。

此外、它还提到了绿色环保产品、但标签上提到了 RoHS 豁免。

很困惑。

有人可以回答这种混淆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    这是卷带上的标签吗?您能从包装盒和 MBB 上发送标签的图片吗? 抱歉拼写问题、我将继续访问我们的组装地点、其内容应为 RoHS 豁免。 1745是生产日期代码、它是在2017工作周45中生产的。 如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Oscar Sanchez ]Brian、

    这是卷带上的标签吗?您能从包装盒和 MBB 上发送标签的图片吗? 抱歉拼写问题、我将继续访问我们的组装地点、其内容应为 RoHS 豁免。 1745是生产日期代码、它是在2017工作周45中生产的。 如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    奥斯卡

    [/报价]

    你好,Oscar。

    标签位于卷盘本身上。 MBB 和盒子上的标签的格式和信息与卷带上的标签相同。
    我还检查了显示为1745生产日期代码的器件标识。

    那么、您是说这不是假标签还是假部件? 但是、如何在所示的数据表中解释拼写错误问题和绿色产品?

    谢谢  

    Brian