This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WILINK1835寄存器说明以及如何显示 WILINK1835寄存器值?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724060/wl1835mod-wilink1835-register-description-and-how-to-display-wilink1835-register-values

器件型号:WL1835MOD

你(们)好

我正在使用 WiLink 1835蓝牙开发板。 ARM 内核 UART 连接到 WiLink 1835 UART。  我使用 Linux 内核4.4.0。  我有两个问题

(1)是否有描述 WILINK1835寄存器的用户手册?

(2)如何显示 WILINK1835寄存器值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否详细说明您为什么需要此信息?

    wl18xx 的寄存器映射/内部细分不公开、并且处于 NDA 状态。
    固件文件(wl18xx-FW-4.bin)处理对芯片内部寄存器的所有直接访问。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    是的。 我已使 wilink1835蓝牙工作,除了一件事。

    由于某些未知原因、wilink1835蓝牙似乎不能提供咨询。 我已经通过"bluetoothctl"打开了"可发现"

    我想知道我是否需要配置一些寄存器、以便其他器件能够检测基于 wilink1835的引导齿器件?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否参考了以下 Bluetopia 示例:
    processors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Demo_Guide

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎正在使用 Bluez 堆栈。 请查看 Bluez 示例以配置您的用例/配置文件。 需要进行_NO_寄存器写入。 实际上、它不受支持、主机<->控制器接口为 HCI、这是一种 BT 规范。

    谢谢