This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:通过 TCP 套接字实现 LAUNCHCC3220MODASF 音频流式传输

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721609/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf-audio-streaming-via-tcp-socket

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好、支持人员、

我想  让应用  LAUNCHCC3220MODASF 通过 TCP 套接字进行音频流式传输 吗?

2.我在 SDK  2_20_00_10中找不到通过 TCP 套接字进行音频流处理的示例,或者 可能只是 我知道吗?

在 SDK CC3200中、我发现有部件 WiFi_audio_app、因此我可以通过 LAUNCHCC3220MODASF 应用移植到我的项目。

谢谢

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nguyen、

    目前没有使用 CC3220进行音频流式传输的示例。 我建议将 CC3200示例迁移到 CC3220。 有关如何执行此操作的帮助、请参阅迁移指南:

    dev.ti.com/.../SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html

    另请注意、CC3200 WIFI_AUDIO_APP 使用 UDP 套接字、而不是 TCP。 除非您需要使用 TCP 套接字的具体原因、否则我建议保留当前的实施。 通常建议使用 UDP 通过 Wi-Fi 传输音频。


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    如果我有 osi.h 和 OSI_POSIX.c 移植 ,那么我必须输入 /simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10/source/ti/drivers/net/wii/porting?

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

     我问过以上问题吗?

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    不需要、您不需要包含该文件路径。 只需按照附录一中的说明进行操作 请注意、提供此代码是为了简化初始迁移工作。 建议您最终更新原始代码(基于给定的参考)、以便它直接使用新的 API。

    谢谢、
    Alexis