This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100的主机中断引脚保持高电平状态

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722837/cc3100boost-host-interrupt-pin-of-cc3100-remains-in-high-state

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好、

我将具有 Nuvoton 32位控制器的 CC3100Boost 用作主机。 IRQ 引脚(P2.2)为高电平有效、但我观察到 IRQ 引脚在没有中断的情况下持续保持高电平。 问题是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atinkumar:

    当您观察到这一点时、CC3100是否已启用/激活?

    由于在禁用 SimpleLink 器件的同时中断线路是三态的,因此主机环境必须在这段时间内保持下拉状态,无论是通过外部下拉电阻器,还是通过主机 MCU I/O 中的内部下拉电阻器 在初始化期间将中断线下拉至逻辑‘0’至关重要,因为否则,在 SimpleLink 器件的初始化完成状态之前,主机可能会检测到错误中断。

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Host_Interface

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atinkumar:

    如果您没有其他问题或信息、我将假定您已经解决了您的问题。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alexis。