请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD 工具/软件:Linux
您好 WiLink 团队、
我有一位客户尝试按照此 wiki 中所述的 TX 测试指南进行操作:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing
我们已确认 NL80211_TESTMODE 的内核标志是内核配置的一部分:
CONFIG_NL80211_TESTMODE = y
但是、当尝试在 PLT 模式下为器件加电时、WiLink SDIO 驱动程序声称写入失败:
root@客户:/usr/share/wl18xx calibrator --debug dev wlan0 plt power_mode on wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 写入失败(-110) wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 写入失败(-110) wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 重试失败 (-110)———尽管收到了固件—————错误—————错误—错误——错误————错误————错误————错误—————错误——————错误——————————错误————————————————— 开始 NetLink 消息------------------------------------------------------- [NetLink 标头] 16个八位位组 .nlmsg_len = 68 .type = 2 .flags = 0 <> .seq = 2739 .port = 1753239487 [errormsg] 20个八位字节 .error =-110"连接超时" [原始消息] 16个八位位组 .nlmsg_len = 16 .type = 18 <0x12> .flags = 5 .seq = 2739 .port = 1753239487 ------------ 结束 NetLink 消息------------------------------------------------------- 命令失败:连接超时(-110)
我们已确认、在 ifconfig wlan0向上/向下时、WiLink 使能引脚上有活动、但是、使用校准程序时、似乎不会驱动此行。 此外、网络功能按预期工作、因此此处不应存在任何硬件问题。
客户正在非 TI 处理器上使用旧的3.x 内核以及反向移植的 WiLink 8.5驱动程序。
请在此处提供任何帮助。
Munan