This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:更新 NWP

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722935/cc3220moda-update-nwp

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

我想确认我的理解是否正确。

CC3220MODA 具有 NWP、其中包含与 Wifi 相关的内容。

内容可通过 OTA 更新。  正确吗?

我可以参考 SWRA510应用报告。

本报告是否提供了更新 NWP 中内容的方法?

如果有任何其他材料、请告诉我们。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NWP 固件的补丁通过 ServicePack 完成。 ServicePack 更新是 OTA 更新的一部分。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jan

    感谢你的答复。

    您是指以下链接中描述的 SevicePack 闪烁吗?

    dev.ti.com/.../

    如前所述、固件可通过 OTA 或 Uniflash (UART)进行更新。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220器件的最新服务包为3.8.0.3。 此服务包版本附带 SDK 版本2.20.0.10。

    ServicePack 和应用处理器的固件存储在 sFlash (串行闪存)中。 SP 和您的固件、您可以通过 UART 和 OTA 进行更新。 在生产中、也可以由使用的外部编程器直接对 SPI 闪存进行编程。

    1月