This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831 MAC 检查

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723794/wl1831mod-wl1831-mac-check

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的 TI:
   请帮助检查 WL1831 MAC 地址信息:

   WiFi 和 BT 的 MAC 地址是 IC 本地地址还是 根据某些规则生成的地址?  

   WiFi 和 BT 是否具有各自的 MAC 地址?  是否可以重复使用 wifi 和 BT 的 MAC 地址?

   谢谢!