This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:TCK 上的 PWM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/715272/cc3200mod-pwm-on-tck

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

是否有任何关于将 PWM3 (TCK)与 CC3200MOD 配合使用的信息? ( )

此问题是否在 CC3220MOD 上发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我们目前正在研究这个问题。 TRM 和数据表之间似乎存在一些差异。 我将告诉您我们的发现。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我再次访问并尝试了它、它很有效。 我使用了示例函数:SetupTimerPWMMode (TIMERERA1_base、TIMER_B、(TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_PWM)、1);//

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重新测试 Aaron。 但它在我这边仍然不起作用。 我将 SDK 1.3.0与 servicepack_1.0.1.11-2.10.0.0搭配使用。 您能否确认您具有相同的版本以及您使用的是 CC3200MOD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我使用的是相同的 SDK 版本、使用模块或不使用模块不会更改类似结果。 您是否已尝试从 PWM SDK 示例开始?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我们一段时间没有收到您的回复、因此我们假设您已解决了您的问题。 如果您有任何疑问、请随时在此处发布或打开新主题帖。

    此致、
    Kristen