This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:WiFi 门锁示例

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724026/cc3220moda-wifi-door-lock-example

器件型号:CC3220MODA

您好!

是否有可以下载 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04的地方?

我提出的原因是我无法在最新的 SDK (2_20)示例中找到 wifi 锁定示例。

如果有类似的示例、请帮助我找到这些示例。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在此处下载 www.ti.com/.../2.10.00.04
    我假设您希望使用此参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDC-01005

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、1月 您是如何找到它的? 当我打开您的链接并返回到软件产品页面时、SDK 链接指向最新版本。

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    以前 SDK 版本的链接"有点隐藏"。 查看发行说明->以前的发行版

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    明白了,谢谢:)

    David