This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:Linux/WL1837MOD WiFi 语音漫游速度慢

Guru**** 1981065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723879/linux-wl1837mod-linux-wl1837mod-wifi-roaming-is-slow-for-voice

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

我们使用 bgscan 参数      简单5:-65;60 用于 WiFi 语音漫游。

1)

漫游需要5-6秒、这被认为 对语音不是很好。  

我们尝试将阈值降低到-70、75... 在开始定期扫描之前、立即扫描会找到更好的 AP。 但是、当 PHNE 在新 AP 上安装之前无法连接到新 AP 时、我们遇到了棘手的问题。

 您知道我们为什么会有这种粘性效应吗?

  我们是否可以设置任何参数来断开旧 AP 的连接

 2) 2)减少周期性计时器会消耗更多功率。 您是否有更多信息,在 Cisco 电话立即切换时,这些电话的 bgscan 值是什么?  

3)您是否已测试这些驱动程序和漫游以实现快速漫游(语音)

4) 4)要将开关时间缩短到1秒、还可以做些什么?

5) 5)我们是否需要应用任何补丁  

我们也在这里讨论过。  

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/709191?Linux-WL1837MOD-Roaming-takes-10-to-30-sec-between-router-and-AP-with-the-same-ssid

固件版本是  

===================


IFI [ifcofnig wlan0 up]~ 18-07-16 8:14PM
WIFI# dmesg | grep 固件
[1.167934] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217148
[14.340793] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[14.445137] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
[105.563255] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[105.832004] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
WiFi [dmesg | grep firmware]~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可删除此粘滞行为(固件或驱动程序)的参数? bgscan 参数是否应覆盖粘性行为、是否已针对此模块驱动程序固件进行了测试?

    谢谢、
    授予
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Grant:
    在 WiLink8上,默认情况下不支持 IEEE802.11r (快速漫游)。 第三方 Intelligraphics http://intelligraphics.com/ 在 WiLink8上提供快速漫游解决方案。 您正在使用旧版本的 WiLink8驱动程序/固件。 自此以来、已有多个版本。 您应该升级到最新的 WiLink8驱动程序版本标签 R8.7_SP3
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我不需要快速身份验证协议、但目前还不需要802.11r。

    我的 Linux 是 Linux-processor-SDK-Linux-03.03.00。

    我可以升级 WL18xx 吗? 可能有我可以应用的修补程序。 这样可以解决我们的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    授予、
    我们已经使用内核>3.12进行了测试。 对于内核3.03,您可以使用构建脚本升级其他组件(如请求程序等),但在为此内核版本构建回端口(无线内核模块)时可能会看到一些错误。 您还可以克隆存储库、并检查是否有任何专为漫游而推送的增补程序、以及选择这些增补程序

    Saurabh
x 出现错误。请重试或与管理员联系。