This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA 内的内部 sFlash

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723657/cc3220moda-the-internal-sflash-within-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好!

CC3220MODA 中的内部 sFlash 是什么?
请告诉我它的器件型号。
另外、您能告诉我写入 sFlash 的过程(例如序列、交流时序等)吗?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    数据表(第5.14.5.9章)介绍了 CC3220MOD 内的 sFlash 类型:

    CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块包括 MacronixTm32-Mbit 串行闪存。 串行
    可使用外部闪存接口(引脚13、14、15和17)直接对闪存进行编程。 请注意
    在正常运行期间、外部闪存接口应该保持未连接状态。
    有关32Mb Macronix 串行闪存的时序详细信息、请参阅 MX25R3235F 数据表。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan-San、

    感谢你的答复。
    我可以找到这个。
    很抱歉让你感到烦扰。

    此致、
    Nomo