This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:"FreeRTOS 环境中的 SlNonOsMainLoopTask()"选项

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723389/cc3100sdk-_slnonosmainlooptask-option-in-freertos-environment

器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC3100

各位专家、您好!

在某些示例代码中 ,使用了“_SlNonOsMainLoopTask()”。 如果我想在 FreeRTOS 环境中使用这些代码,那么我将使用什么而不是 "_SlNonOsMainLoopTask()"。

谢谢、此致、

Atinkumar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atinkumar:

    您使用的是什么主机?
    从非操作系统工程迁移到 RTOS 所包含的不仅仅是替换主循环任务。 RTOS 将决定何时切换任务或进入空闲状态、因此您可以阻止信号量、而不是在 while 循环中使用 Nonos 任务。
    我建议从主机 MCU SDK 中的 FreeRTOS 示例开始、以便您了解它如何处理任务创建。 您还可以查看 CC3100 SDK 中 MSP430F5529的 MQTT 客户端示例。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah。