This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODASF12MONR 模块的问题

Guru**** 2560270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722788/cc3220moda-questions-for-cc3220modasf12monr-module

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好、Alexis、

如果需要在 EMC 实验室中进行传导测试、我可以在此处添加 U.FL 吗?

或任何有关传导测试的建议

此致、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    使用 C3220MODA 的好处之一是它们已经获得 FCC、IC、ETSI/CE、日本 MIC 和 SRRC 的认证。 此外、该模块还经过 Wi-Fi 认证、能够为 Wi-Fi 联盟成员申请证书传输。

    我想说的是、您不需要使用 CC3220MODA 执行传导测试。

    有关器件认证和鉴定的更多信息、您还可以参考 CC3220MOD 数据表中的第6.10节:
    www.ti.com/.../cc3220mod.pdf

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢 C3220MODA 详细说明、它在模块级获得了 FCC、IC、ETSI/CE、日本 MIC 和 SRRC 的认证

    在我的实验中、EMC 公司将请求 F.UL 连接以获得"产品级" FCC 认证  

    这就是为什么我提到了如何为 EMC 试验室准备 F.UL 测试连接器的原因

    有什么建议吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于 CC3220MODA 已经过认证、因此不需要对其执行传导测试。 但是、如果您仍想执行传导测试、则可以切断天线迹线并连接连接器。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    谢谢、

    我想使用您在 EMC 实验室中提到的"切断天线迹线并连接连接器"、基于 CC3220MODA 模块进行设计   

    这解决了我的问题

    此致、

    Kevin