This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:更新 CC3220MODA 中的内部 sFLASH

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723450/cc3220moda-updating-the-internal-sflash-in-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好!

您能告诉我如何使用应用程序 SPI 而非 FLASH_SPI_xxx 信号来更新 CC3220MODA 中的内部 sFLASH?
我的客户只能通过应用 SPI 将 CC3220MODA 连接到主机。
因此、它们不考虑连接 FLASH_SPI_xxx 信号和 UART 信号。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    CC3220MOD 中的 sFlash 内容可通过 UART (通过 bootlaoder)上传、也可通过 FLASH_SPI_xxx 引脚由闪存编程器上传。 无法通过应用 SPI 接口上传。 对于初始编程、他需要选择这两种方法之一。


    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan-San、

    感谢你的答复。
    我的问题是不干净。

    此致、
    Nomo