Thread 中讨论的其他器件:WL1835、 WL1271
工具/软件:Linux
您好!
我一直在使用 WL18XX 在 IMX28处理器中通过 SPI 实现 WLAN0接口。 我的内核版本是3.14.79-rt85。 Linux 中存在 wl18xx、wlcore、wl12xx 和 wl1251驱动程序文件。 此外、我 还提供了 WL18xx 模块的入门指南。根据本指南、我实现了配置文件。 此外,根据 我的设备树,我还会对文件实施此修补程序( patchwork.kernel.org/.../),我的实施就像这样,
ssp2:SSP@80014000{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; 兼容="FSL、imx28-SPI"; pinctrl-names ="默认值"; pinctrl-0 =<&SPI2_PINS_a>; 时钟频率=<48000000>; 状态="确定"; 电源=<&wlan_en_reg>; wlcore:wlcore@1{ 兼容="ti、wl1271"、"ti、wlcore"; reg =<1>; SPI-max-frequency =<48000000>; interrupt-parent =<&GPIO0>; 中断=<10 2>; VMMC-supply =<&wlan_en_reg>; 时钟 xtal; 参考时钟频率=<38400000>; };
我认为我在这里做了一些错误、因为在压缩了编译的 wlcore wl12xx 和 wl18xx 文件后 、我 无法使用"ifconfig -a " 命令看到任何 wlan0接口。 我想知道我是否应该实现 Linux 回向内核的移植。 我的内核版本是否有任何正确的 wilink8版本。 如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。