This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:在非 TI MCU 上移植 CC3100BOOST 主机 SDK

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721913/cc3100boost-cc3100boost-host-sdk-porting-on-non-ti-mcu

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他部件:CC3100CC31XXEMUBOOST

您好!

我将 CC3100主机 SDK 移植到了我的非 TI MCU。 我使用 SPI 接口进行它们之间的通信。   我使用7个引脚作为 MISO (CC3100BOOST 的 P2.7)、MOSI (P2.6)、SPI_CS (P2.3)、SPI_CLK (P1.7)、GND (P2.1)、 NHIB (P1.5)、IRQ (P2.2)。 它们是否正常? 我未将 CC31XXEMUBOOST 与 CC3100Boost 相连。  我将 通过"SPI_DEBUG_TOOL"示例代码测试 SPI 接口。 我的问题是我没有从 CC3100BOOST 器件获取 N2H_Sync_pattern。 因此、我的读取 SPI 测试将无法完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atinkumar、您好!

    您使用的引脚看起来正确。

    您是否已使用 CC31xxEMUBOOST 将最新的服务攻击刷写到 CC3100中?

    您如何为设备供电? 还是外部电源供电?

    您是否曾尝试使用逻辑分析仪和/或示波器捕获波形? 这可能有助于我们确定问题是初始化通信、接收到不正确的消息、还是可能是电压电平问题。

    您还可以尝试引用以下相关主题:

    e2e.ti.com/.../621635

    e2e.ti.com/.../2535352


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis。

    是的、我已经  使用 CC31xxEMUBOOST 将最新的服务攻击刷写到 CC3100上。

    我正在通过我的 PC 为我的器件供电。 我尝试过外部电源、它不工作。

    我尚未捕获波形。 但我尝试了 SPI 回送、MOSI 线路工作正常。 我将捕获波形以检查 电压电平。

    我 还有几个问题、  

    1) 1)我们能否使用 CC31xxEMUBOOST 获取 CC3100器件的调试日志?  

    2) 2)我们是否需要根据 字节序更改同步模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atinkumar:

    您是否意味着您无法通过外部电源为设备供电? 或者您是这样做的、但它没有解决您的问题?

    1.您是指 UART 终端调试日志还是 NWP 日志? 如果您是指 NWP 日志、您可以在此处参考:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Capture_NWP_Logs

    2.如果您使用的是8位 SPI、那么这一点就无关紧要了。 但是、如果您怀疑端字节序是您的问题、则可以进行验证、因为您应该会立即收到正确的数据。

    谢谢、
    Alexis