This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220S-LAUNCHXL:何时发生 TCP 复位?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719039/rtos-cc3220s-launchxl-when-will-occur-tcp-reset

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:TI-RTOS

现在、我将使用 CC3220S 连接服务器、每60秒使用 TCP 连接和报告数据。 突然、它将在 Wireshark 上显示 Wi-Fi 调制解调器 IP 发生 TCP Rst、然后我的服务器将显示断开连接消息。 我确信 Wi-Fi 调制解调器端只能发送数据、而不能执行其他操作。 在哪种情况下、Wi-Fi 调制解调器将执行 TCP 重置? 网络工作是一个本地网络、只有一台服务器和一个 Wi-Fi 调制解调器(CC3220S)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaozhong、

    1.您使用的是 CC3220S AP 还是基站?
    2. CC3220S 是 TCP 服务器还是 TCP 客户端?
    3.您是否使用 UART 终端进行调试? 如果是、是否有任何打印输出可以指示发生了什么情况?


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Alexis Crandall20]Hello Xiaozhong、

    1.您使用的是 CC3220S AP 还是基站?

    我将 CC3220S 用作基站。
    2. CC3220S 是 TCP 服务器还是 TCP 客户端?

    CC3220S 是 TCP 客户端、用于在 PC 上连接我们的服务器。
    3.您是否使用 UART 终端进行调试? 如果是、是否有任何打印输出可以指示发生了什么情况?
    不、我会尝试它。

    谢谢、
    Alexis

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaozhong、

    如果您没有更多信息、我将假定您已解决问题并关闭此主题。 如果问题仍然存在、您可以对此主题作出响应或创建新主题。

    谢谢、
    Alexis