This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:一般应用问题-- 1MB 串行闪存的典型用法

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/723141/cc3220moda-general-application-question----typical-use-for-1mb-serial-flash

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

我的团队首次研究 Wi-Fi 微控制 器、例如 CC3220MOD。 我们看到有一个可选的1MB 串行闪存,我们很好奇--对于这个内存大小,有哪些典型的应用/需要?

我们不会立即看到需要在某些 SSID、密码、内部器件数据和可能完成的任何数据记录之外保留的大量数据。 很好奇。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    CC3220MOD 具有集成的4MB sFlash 存储器(SPI 闪存、位于模块内)。 SF 版本的 MOD 还具有1MB 的 XIP 闪存、用于执行代码。 S 版本是从256KB RAM 执行的代码、与变量、堆等共享

    sFash 包含固件映像、NWP (ServicePack)补丁、器件配置、临时文件、Web 服务器文件和用户文件。 由于写入操作与任何其他类型的闪存一样受到限制、sFlash 中的文件系统不适用于广泛的数据记录操作。

    1月