This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:对定制板进行编程

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722713/cc3220moda-programming-custom-board

器件型号:CC3220MODA

团队、  

 在 www.ti.com/.../swra568.pdf 编程指南中、说明需要 XDS110。 是否可以用 XDS200替代?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    它实际上取决于您要将其用于什么、因为它不是一对一的替换。 如果您只想将其用于调试、那么 XDS200应该是可以的。 但是、如果您希望使用它对串行闪存进行编程、那么很遗憾、没有、那么无法更换 XDS110。


    谢谢、
    Alexis