This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD

Guru**** 2797265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/720561/wl1807mod-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

在 Fatcory 测试或 IQC 测试中、如果不是认证、我们需要验证鼠标的性能、那么建议使用哪些测试项目? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在产品中使用该模块、建议您在生产中测试以下内容:

    1) 1)连接到 AP、并验证您可以在2.5GHz 和5GHz 频率下进行连接。 这将确保您已连接天线、且模块按预期运行。 这还将检查主机的 SDIO 总线操作。
    2) 2)您可能还需要在以已知速率传输时检查电流消耗、以确保正常运行。
    3) 3)我认为您不需要查看 EVM 或频谱屏蔽、因为您应该根据 AP 连接来了解情况。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的欢迎!