This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:如何使用另一个 CC3200对 CC3200 Launchpad 进行编程和调试?

Guru**** 2573615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722878/ccs-cc3200-how-to-program-and-debug-a-cc3200-launchpad-with-another-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个 CC3200板、我想进行调试并将一个 CC3200闪存到另一个 CC3200。  

我能知道怎么做吗?

我将 JTAG 线、J6和 J7引脚从一个 CC3200板连接到另一个 CC3200。 但我无法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供照片(质量合理)您如何连接 launchpad。

    BTW... 您是否已连接 GND?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接。

    是的、我已接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速看一下、我没有发现任何可疑情况。 第一步、您应该检查 UART 连接是否正常工作(例如通过 SDK 中的 UART_DEMO)。 还要确保 JTAG 连接正确。 如果我在一段时间之前正确地记住、另一个 e2e 用户在 JTAG 方面存在类似的问题。 问题是由于连接的导线不良导致的。 在 CCS 中、目标配置下的 JTAG 测试连接结果如何? 对于测试、请断开 RST 导线。 BTW... 在您的图像中、我没有看到任何用于 GND 连接的导线。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里有点困惑。
    我必须为 GND 连接单独的导线。 这意味着从一个 CC3200 GND 引脚到另一个 CC3200 GND 引脚。
    J6、J7、J8、J9、J10、 J11应该为高电平。
    这意味着它将从一个 CC3200引脚连接到另一个 CC3200引脚。
    我是对的吗?

    我能否知道在此操作期间哪些引脚应该短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该已经将 GND 从一个 LP 连接到另一个 LP 的 GND (我在您的映像中看不到任何 GND 写入)。 您的 UART 和 JTAG 引脚连接看起来正常(只有我无法检查 TCK 和 TDO、因为两条导线都是黑色的)。 此外、从您的图像中、我不确定您的第二个 LP (黑色盖)是否连接了 J6、J7的中间引脚。

    您是否能够通过板载调试器调试第二块板? 以确保该板正常工作。 您能否按照我在第一个答案中所写的那样检查 UART?

    1月