This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:STA 模式下的 CC3100、如何获取连接 AP 的 MAC 地址。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722331/cc3100-cc3100-in-sta-mode-how-to-obtain-the-mac-address-of-the-connected-ap

器件型号:CC3100

您好!

CC3100在 STA 模式下、如何获取已连接 AP 的 MAC 地址。

有办法吗?

谢谢你。

Rihong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、里红、

    为此,您可以使用异步事件 SimpleLinkWlanEventHandler().... SL_WLAN_CONNECT_EVENT… pWlanEvent->EventData.STAandP2PModeWlanConnected.BSSID

    1月