This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120最大应用吞吐量

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721359/cc3120boost-cc3120-max-application-throughput

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我使用的是 CC3120BOOST-MSP432P401R 封装、其中网络终端示例应用已加载到 MSP432上。 我只有一组 CC3120BOOST-MSP432P401R、因此我的当前设置为:

WiFi 连接至--- --以太网连接到----

我正在使用 PuTTY 检索 CC3120发送的数据。 CC3120使用以下命令发送数据:"Send -s -p5001 -n 10000"

发送10000个数据包(14000000字节)大约需要49秒、我计算出吞吐量为2.286Mbps。

我想在投入开发时间之前全面评估吞吐量性能。

1.我的吞吐量为何比数据表中规定的13 Mbps TCP 吞吐量慢得多? 瓶颈是什么? 将连接两个 让我获得更好的性能/更接近13Mbps?

2.为了让我能够全面评估硬件在我们系统中的潜力、实现尽可能接近13Mbps 的最快方法是什么? 理想情况下、我希望购买现成的硬件并加载现有示例代码。

感谢您的任何帮助和帮助、

Junle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Junle、

    必须了解13Mbps 是 TCP 的最大吞吐量、这假设射频条件理想且具有单个单向插座。

    话虽如此、基于您所描述的测试设置、2.286看起来仍然相当低...

    我建议再次尝试使用 iperf 等测量工具进行测量、而不是 PuTTY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答。

    我在大约50秒的时间内使用 iperf 进行了一些测量。 结果如下:

    CC3120客户端发送-- WiFi --路由器-- WiFi -- Win10笔记本电脑 iperf 服务器接收:2.74 Mbits/sec CC3120 TX

    CC3120服务器接收-- WiFi --路由器-- WiFi -- Win10笔记本电脑 iperf 客户端发送:2.28 Mbits/sec CC3120 RX

    对于上述两项测试、路由器距离模块~5英尺且具有直视视线。 我还尝试了另一台距离模块~10英尺但也穿过墙壁的路由器、获得1.44 Mbit/s CC3120 TX。

    我的路由器可能是问题吗?

    如果我得到2倍 ,一个 CC3120是 AP,另一个直接连接到 AP,我是否会获得更好的结果?

    我意识到13Mbps 是理想的、我正在寻找5-8左右的器件、这是否可以实现、如果可以、如何实现?

    谢谢、祝您一切顺利、

    Junle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、值得一提的是、我获得的 CC3120 TX 始终如一~2.74Mbit/s。 我附加了具有1秒数据转储的 iperf 屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的我的回答。
    谢谢!