器件型号:CC3220
好的。 一步一步,就像和孩子(我,笑话:-))一样
1) 1)我有一台配有 cervice 驱动程序的 gentoo 机器、Apache Web 服务器、SQL db。 现在、它是我自己的开发人员沙盒。 是否足以使客户 CDN 服务器成为客户?
2) 2)我应该将*。tar 文件与新固件放在 CDN 服务器上的哪个位置?
3) 3)我正在尝试编译 cloud_ota_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs、但我在您的文档中找不到相关内容
otauser.h 第110行:
/*在此处添加您的客户服务器标题*/
#include ""
这包括。 在哪里可以获取*。h 文件?
3) 3)无线更新指南/3.2使用 UniFlash 工具并在其中使用 Image Creator 进行编程/图8
如果我不使用 GitHub 或 dropbox、如何生成 digcert_high_assurance_ca.der?
4) otauser.h 第119行
#define OTA_VENDOR_TOKEN
我可以在哪里获取/生成它?
好的。 我可能在 otauser.h 中有它并进行定义、在哪里将它放置在 CDN 服务器上?
5) 5)现在、我已经为不带 OTA 的 cc3220使用了自己的应用程序。
我想要 OTA 更新(惊喜!) -我只需要将 OTA 库包含在代码中、这就是全部内容吗? 如果我的代码+OTA 正常工作、我一定不能触摸程序的 OTA 部分?
6) 6)我制作了一个新的 PCB。 我的程序将闪存消隐芯片。 它的工作原理。 我是否编写了程序的新版本并通过 OTA 使用相同的 bin 文件对其进行了更新? 或者、我必须有两个 bin 文件才能首次刷写和 OTA? 我必须在 UniFlash 中拥有多少个项目? (抱歉、我的英语不好)
一般-如何在自有就绪代码中集成 OTA?
7) 7)我有两个/三个/更多... 具有 cc3220sf SDK 的项目和一个使用 GitHub 更新的项目、第二个使用自定义 cdn、第三个使用 GitHub 更新、但另一个令牌... otauser.h 是否仅适用于所有项目? 或者我可以将其复制到我的项目中?