This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:如何在法规标准范围内设置输出功率。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721007/wl1831mod-how-to-set-the-output-power-within-the-regulatory-standards

器件型号:WL1831MOD

您好!

我有一个针对172个国家/地区监管标准的电源表- tiwlanRegDomain.in 我如何让它参与进来? 我是否需要修改 tiwlan_18xx.ini?

如何获得技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我相信您正在运行 WiLink8驱动程序的 MCP 版本。 在论坛中,我们支持 Linux 版本的 WiLink8驱动程序: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 。 MCP 驱动程序支持通过第三方提供、例如:Clarinox.com
    供参考:tiwlanRegDomain.ini 包含不同地区的 WLAN 法规域限制。 MCP 源代码具有包含这些设置的监管域源。 tiwlan_18xx.ini 由射频和其他 WiLink8参数组成。

    Saurabh