This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220SF 转发机密、仅接受 ECDHE-RSA 或 ECDHE-ECDSA 加密器。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721323/cc3220-cc3220sf-forward-secrecy-to-accept-only-ecdhe-rsa-or-ecdhe-ecdsa-ciphers

器件型号:CC3220

您好、团队 CC32、

我的客户有以下问题...

"我们的要求是在执行 SSL 时实施完美的正向保密(CC3220SF 是 HTTPS 服务器、而移动应用是 HTTPS 客户端)。

我了解到、为了实现完全的正向保密、我们需要使用 ECDHE-RSA 或 ECDHE-ECDSA 密码套件。 我从编程手册中看到、CC3220SF 能够同时接受这两者。

现在我的问题是:如何在 cc3220 SF 内强制 HTTPS Web 服务器使用或仅接受 ECDHE-RSA 或 ECDHE-ECDSA 密码套件。 以便我们能够实施完全的正向保密。 "

谢谢、Merril