This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:尝试使用 Launchpad 对模块进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721020/cc3220moda-trying-to-program-module-using-launchpad

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3220SF-LAUNCHXL

我有一个 cc3220sf launchpad。 我正在尝试使用 UART 对自己的电路板进行编程。

我有 RX、TX GND 和 VCC 从 launchpad 流向我的电路板。

UNIFLASH 在 launchpad 上看到 FTDI 芯片。

当我尝试连接时、什么也没有。 我已尝试不同的 SOP 设置、并确保我的 RX、TX 正确。 仍然无法连接。

使用 UNIFLASH 在外部对电路板进行编程时、需要对 Launchpad 进行什么设置?、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    说明如何连接 LaunchPad 以对外部板进行编程,您可以在 www.ti.com/.../swra568.pdf 第5.4章中找到(引脚编号用于 QFN 芯片;QFN 的引脚55、57位于 MOD 引脚46、47)。 CC3220SF-LAUNCHXL 未集成 FTDI 芯片。 有一个 XDS-110调试器可用作虚拟 COM 端口。
    如果您有新的自己的电路板、则应考虑您的电路板是否有故障(设计错误、制造问题)。 在原型设计阶段、CC32xx MOD 很常见制造问题(模块下焊接错误)。 您是否能够使用 JTAG/SWD 调试电路板? 您是否有尚未测试的新电路板? 您是否有更多具有相同行为的电路板?

    请在此处提供照片(具有合理的分辨率)、说明您如何将 LP 连接到自己的电路板。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里显示了 nRESET。 是否必须使用该引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、建议从 LP 控制复位。 如果您不希望通过从 LP 复位来实现控制板、则可以通过以下方式对 Uniflash CLI 使用此方法:
    -将 SOP 配置设置为100 (SOP2=1)
    -手动重新启动电路板(例如断开电源并重新连接)
    -重置后立即使用 Unfilash CLI 上传固件映像( www.ti.com/.../swru469b.pdf 第6章介绍了 Unilfash CLI)。

    1月