This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MOD:SimpleLink™︎Wi-Fi®︎CC3220MODASF LaunchPad™︎开发套件

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/717715/ccs-cc3220mod-simplelink-wi-fi-cc3220modasf-launchpad-development-kit

器件型号:CC3220MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好、支持人员、

目前我有 CC3220MODASF 12MON 套件。  http://www.ti.com/tool/launchcc3220modasf 

因此,我可以将套件与 SDK  Windows 安装程序一起用于 SimpleLink CC3220 SDK ?

谢谢  

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    是的、这是该板的正确 SDK。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。我想问我是否已阅读 swrs206b.pdf 找到了器件 ARM cortex M4 lock,为什么它会锁定?

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    这意味着它锁定了什么? 您尝试对电路板执行什么操作?

    有关如何构建 SDK 示例并将其加载到电路板上的教程、请查看我们的 Wi-Fi 基础知识实验室: dev.ti.com/.../

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您已解决了您的问题。 如果没有、请随时在此处发布或在锁定此主题时打开新主题。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我在 swrs206b 中读出为图片、我认为 ARM Cortex-M4锁。