主题中讨论的其他器件:CC3120、
你好、
我想澄清 这个主题的结果。
我无法控制3100/3120调制类型(仅在收发器模式下)是否正确?
是否有任何有关自动选择调制类型的文档?
在我的情况下、有两种不同的工作设备模式(设备控制或传输数据)、
因此、如果我可以选择合适的速率、那会更好。
也许有没有计划在 Simplelink API 中实现这一可能性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kristen、您好!
只需关注"原始问题"即可。 我不知道相关问题的效果如何。
是的、我在无线电工具中看到了 TX 速率的变化。
但我正在寻找在生产阶段更改无线电速率的方法:例如,当我只控制我的设备时,它应该足够802.11a,但当它需要传输一些文件时,我想使用802.11n。 (速度/距离之间的交易)。
我在 SimpleLink 驱动程序中找到的所有内容仅如下所示:
//仅在原始发送器\接收器模式下工作
状态= SL_Send (SockID、RawData_Ping、Len、 SL_RAW_RF_TX_PARAMS (通道、速率、POWER_LEVEL_TONE、前导码);
但是、当 CC31XX 已经具有时、我不想将网络实施方案引入主机 MCU。
您好!
在连接模式(STA、AP)下、调制由 CC3100本身进行处理。 在连接模式下没有用于设置调制的 API。 通常、在连接模式下设置调制类型没有显著优势。 选择调制类型不会显著降低功耗。 如果要降低功耗、应降低 TX 功率级别。 与802.11g 相比、802.11n 的覆盖范围通常更广。 因此、从 b/g/n 中选择最佳可行值是合理的 CC3100中使用了类似的策略。
BTW... CC3100/3120不支持802.11a、因为这是5GHz WiFi。
1月
您好!
很抱歉、回答太慢。
/*是的,您只需忘记802.11a,这是我的错误。 仍然了解 PHY 的常见概念。 *
我搜索方法来增加距离。
项目工程师告诉我、对于低速标准、可以在完美的条件下达到1公里的距离
(可能是错误的、因为我知道这种质量取决于调制方法、原因"低速标准"具有更好的噪声保护)。
BTW、如果 CC31XX 自行处理调制、则很高兴看到任何规格或算法如何工作。 有人在听吗?