This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:Simplelink OTA 更新问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719136/rtos-launchcc3220modasf-simplelink-ota-update-problem

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要使用"DigCert_High_Assurance_CA.der" 文件、以便将 OTA 示例与 dropbox v2 API 搭配使用、但无法在互联网或 SDK 创建库文件中找到该文件。 从哪里可以找到它?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、taylanb、

    您是否正在使用 Wi-Fi OTA SimpleLink Academy? 如果不是、我建议您浏览一下。

    此外、如    需更多信息、请参阅 Wi-Fi 证书处理用户指南和 SDK 证书目录文件夹中的"自述文件"。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、  

    我检查了这些文档、但找不到.der 文件、我在 SDK 中有虚拟根目录、虚拟受信任 ETC 文件、但其他文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、taylanb、

    请参阅此相关主题:
    e2e.ti.com/.../623345

    谢谢、
    Alexis