This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719873/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:AWR1443BOOSTCC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

为 AWR1443BOOST 启用 WLAN

尊敬的先生或女士:

我们为一些雷达项目购买了 SimpleLink CC3220SF-Launch XL 和 AWR1443BOOST

现在、我们尝试使用 CC3220SF 运行2个应用、但我们有一些问题和疑问。 请帮帮我们。 解决了我们的问题:

1) 1)    关于应用网络终端、它与 UART 端口一起工作。 但我们想在 Tera 术语中进行一些指令运算、但这是不可能的。 我们在 Code Composer Studio 的终端窗口中看到了同样的情况。 我们认为我们可以修改或在程序中添加一些结构、但这是不可能的。 可能会有帽子???

 

2)关于    开箱即用的应用、我们尝试返回到出厂映像、将 SOP (011)和更改为000、但 LED 未开始闪烁。 不管怎样,我们将一部球状电话连接到了最初的职业电话,但它没有启用。   此应用程序和其他应用程序的默认 SOP 引脚000、还是在我们获得电路板010时的默认 SOP 引脚000?  如何激活 XDS110驱动程序? 需要帽子??

 

3)    3)好的、我们的问题专家可以管理 CC3220 AWR1443BOOST 的三级 WLAN。 您建议在哪个示例中执行该操作??? 问题不仅在于连接 TRECTH WLAN AWR1443BOOST、还在于开发一个程序来测量距离、位置等。

 

提前感谢

 此致

 Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    1) 1)您能否解释您如何使用与您的 UART 端口不同的 Tera Term? 您可以使用任何串行仿真器在 network_terminal 示例中键入指令。 我个人使用 Tera Term。 请确保您已正确设置终端仿真器: dev.ti.com/.../

    2) 2)使用 UniFlash ImageCreator 刷写 LaunchPad 后、可能会覆盖串行闪存的开箱即用演示。 请参阅 NWP 编程人员指南 http://www.ti.com/lit/swru455中的"恢复出厂设置"部分。 在常规设置中、ImageCreator 中为每个图像配置出厂默认设置。
    要使用 LaunchPad 上的恢复出厂设置功能(假设您已在串行闪存中刷写启用的映像)、请按下 SW4按钮、然后切换复位。

    3) 3)听起来您想在 AMR1443上进行测量并使用 CC3220将该数据发送到云。 我不熟悉 AMR1443、但您似乎可以将 SPI 用于器件之间的通信接口。 请查看 SDK 驱动程序文件夹中的 spimaster 或 spislave 示例。

    此致、
    Sarah