This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:MPE 信息要求、生产调优容差

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719118/wl1807mod-mpe-information-requirements-production-tune-up-tolerance

器件型号:WL1807MOD

我们将 Wl1807MOD 与 TI 模块认证中使用的天线不同。 因此、认证公司要求 我们提供以 dBm 为单位的生产调优容差(以及其他功率信息)。 我找不到生产调优容差。 我可以找到的最接近的信息见 http://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 第9.2.7段 

频带 W56 (5470至5725MHz)要求整个频带具有±50%的功率精度。 这相当于{–3dB… 1.7dB}或4.7dB 范围。

但这看起来不是正确的信息。 您能否提供正确的信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willem、

    由于我们已经通过电子邮件处理此问题、因此我将在此处关闭此问题并通过电子邮件提供信息

    谢谢、
    Riz