请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
大家好、
我需要使用内部 http 服务器上载 CA 证书文件"原因此文件由最终用户提供、允许 SSL 连接到其服务器(我无法在生产期间使用 uniflash 工具刷写)。
我看到 CC3220SF 要求必须对该文件进行保护(未签名)、为了获得此信息、我看到 了 API 中提供的 sl_FsOpen()和 sl_FsWrite()函数、但我需要做一些澄清:
1) sl_FsWrite()无法附加到文件,那么我如何编写大于1500字节(MTU 大小)的文件,或者如何编写由多个 http 帖子发送的块文件? 我是否已将其全部放入 RAM 中(如果它小于 RAM)?
2) 2) sw445d 上仅提到了安全签名文件的写入示例、而仅提到安全文件的写入示例如何工作?
3)我是否要将 CA 证书放入受信任的目录中、或者是否可以避免这种情况("原因:当用户上载 CA 证书时、我应该重新生成目录)?
谢谢
Riccardo