This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:在预调节模式下使用 CC3120时、引脚43的输出电流和电压是多少?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719178/cc3120-what-is-the-output-current-and-voltage-from-pin-43-when-cc3120-is-used-in-a-pre-regulated-mode

器件型号:CC3120

在 CC3120 -预稳压模式的应用电路上、我们看到引脚43 (DCDC_DIG_SW)连接到引脚9 (VDD_DIG1)和56 (VDD_DIG2)。

我们假设引脚43为引脚9和56提供电压和电流。

如果我们 使用外部 LDO 为引脚9和56提供相同的电压和电流、 它是否仍能正常工作?  

我们正在尝试通过使用外部 LDO 提供来自引脚43的相同电压和电流来摆脱2.2uH 电感器。   

请告诉我们引脚43的电流和电压是多少。 (这样我们就可以提供从外部 LDO 到引脚9和56的相同电压和电流)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwin、

    遗憾的是、内部直流/直流开关稳压器需要2.2nH 电感器。 我强烈建议不要使用外部 LDO。


    谢谢、
    Alexis