This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:AoA 和 ToF 测量

Guru**** 2550820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/717852/linux-wl1835mod-aoa-and-tof-measurement

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

是否可以在 Linux 中测量 WiLink 模块的到达角(AOA)和飞行时间(ToF)测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaram、

    非常确定、在使用 Wi-Fi 的 Linux 中、这是不可能的。 您能描述一下您的应用吗?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishang、

    我们正在尝试使用 WiFi 进行室内定位。

    此致、

    西瓦兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西瓦拉姆
    AoA、ToF 算法未在 WiLink8固件中实现。 我们不知道有任何客户使用 WiLink8进行此类算法。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    感谢您的回复,如 www.ti.com/.../WiLink8_10Feb12_2.pdf 链接 所示,您有兴趣了解其完成方式和准确性。
    此致、
    Sivaram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaram、
    您能详细说明一下"它是如何做到的和它的准确性"吗?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    如何完成-这是否使用现有的 WiFi 基础设施或需要独特的设置才能工作? 要开发的任何特定(针对每个位置)算法/软件?

    精度-是1米、5米还是10米?

    Sivaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaram、  

    我们不支持解决方案中的飞行时间或 AoA。 与 Wi-Fi 定位相关的一些早期研究基于 RSSI、并使用第三方数据库定位 AP。 遗憾的是、我们没有任何相同的参考实现。  

    此致、  

    Sudharshan K N