This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:关于 TX 功率设置

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718846/wl1831mod-about-tx-power-setting

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件: AM3352

你(们)好,先生  

我们使用了具有 WL1831MOD 的 AM3352平台进行开发。  

我们需要将器件 A 设置为工作站模式、将器件 B 设置为 AP 模式。 然后进行连接以测量 RX 灵敏度。

您是否知道如何在正常模式下修改 TX 功率、然后为实验相互连接。

请提供建议并谢谢。

BR
Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    [引用 user="yimin bai34"]您是否知道如何在正常模式下修改 TX 功率[/引用]

    您需要修改 INI 文件以更改电源设置并重新构建 wl18xx-conf.bin。 请参阅 以下文档中的第6节。

    [引用 user="yimin bai34">我们要将器件 A 设置为工作站模式、将器件 B 设置为 AP 模式。 然后进行连接以测量 RX 灵敏度[/quot]

    您是否计划在两个单元之间执行导电测试? 此外、这是否用于认证测试?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、
    "您知道如何在正常模式下修改 TX 功率吗"
    在运行时,用户无法将 TX 功率设置为正常模式。 最大 Tx 功率设置在 INI 文件(如上所述)中预先配置、wl8固件自行控制 TX 功率

    Saurabh