This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:BBB + WL18XXCOM82SDMMC + WL1837MODCOM8I 入门指南

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XXCOM82SDMMC, WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/718137/wl1837modcom8i-getting-started-guide-for-bbb-wl18xxcom82sdmmc-wl1837modcom8i

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他部件:WL18XXCOM82SDMMCWL1835

您好!

我完全不熟悉 WL18XX。 我刚刚收到 下面提到的硬件 、只能 直接启动 WiFi。

1- BeagleBone Black

 WL18XXCOM82SDMMC  

 WL1837MODCOM8I

4- Micro SD TF 转 SD 卡适配器扩展器电缆

我学习 了 WiLink8 Linux 入门指南 和 WL18xx 首次入门指南(BeagleBone) 、但对硬件设置和 Linux 设置一无所知。 这些链接介绍的是我没有的 WL18XX Cape。  

因此、请指导我如何仅开始使用上述硬件。 将 UART 与 BBB 相连后、会显示"Debian GNU/Linux 9 BeagleBone ttyGS0" Linux。 此外、当我在 BBB 中连接 uSD 卡上的硬件时、"dmesg"命令显示以下状态。

[3540.697865] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[3540.744492] mmcblk1:错误-110正在发送状态命令、重试
[3540.750792] mmcblk1:错误-110正在发送状态命令、重试
[3540.758692] mmcblk1:错误-110正在发送状态命令、
错误-110正在中止3540.848] mmcflush 命令 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 BleagleBone Black 作为 MPU 平台时、最好使用其中一个 WL18xx Cape、例如 E14 BBONE-gateway-Cape。 请拿一个 Cape。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vihang"]

    您好!

    使用 BleagleBone Black 作为 MPU 平台时、最好使用其中一个 WL18xx Cape、例如 E14 BBONE-gateway-Cape。 请拿一个 Cape。

    此致、

    Vihang

    [/报价]

    这意味着您无法在  Beagle Bone Black 中使用具有 uSD 卡插槽的 WL18XXCOM82SDMMC。 我必须使用 Cape 吗?

    另一个问题是、如果我必须使用 Cape、那么我必须遵循哪个指南来启动 Cape 并开始编程。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    对于 Beagle Bone Black 、您应使用 Vihang 提到的标准 wl183x Cape。

    或者、您只需获取已具有板载 wl1835模块的 BBBW:

    对于此电路板、附带的去毛刺图像开箱即用启用了 wilink8。

    此致、

    Eyal